La mobilité dépasse le concept d'accès

La mobilité dépasse le concept d'accès

L'état d'émerveillement ne dure jamais bien longtemps. Quelles sont les prévisions météo pour demain ? Consultez l'application sur votre iPhone. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde ? Consultez Google sur votre tablette. Mieux encore, lancez l'application de la Coupe du Monde de la FIFA et choisissez les alertes que vous souhaitez recevoir, partagez les infos avec vos amis, suivez les matchs en direct !

Socialement parlant, nous ne sommes jamais loin des SMS et des courriels. Professionnellement parlant, en ce qui concerne les courriels, les appareils portables ont essentiellement remplacé le bureau et fournissent des applications si intuitives que l'information est toujours naturellement à portée de main.

En revanche, le secteur industriel est toujours bloqué dans une certaine mentalité : être « mobile » consiste simplement à sécuriser l'accès à l'affichage des systèmes industriels existants sur une tablette ou sur un smartphone. Si vous utilisez des outils mobiles simplement pour afficher les informations et systèmes existants, vous passez à côté de la véritable valeur de la mobilité.

Au lieu de nous permettre simplement de voir les systèmes existants depuis un appareil mobile dernier cri, la technologie mobile devrait nous aider à agir d'une certaine façon et à offrir des possibilités sans précédent aux utilisateurs.

Ne vous méprenez pas, l'accès mobile aux systèmes existants est une première étape importante. Mais la véritable valeur de la mobilité s'illustre en étant centralisée sur l'utilisateur, sur mesure pour chaque individu, accessible partout et, par-dessus tout, lorsqu'elle offre des applications « Mobile first » aux utilisateurs avec des solutions leur permettant de prendre des décisions et de gérer des situations de façon tout à fait inédite. Alors plutôt que de toujours suivre les mêmes processus d'accès aux systèmes existants, pensez à la mobilité comme un moyen de transformer ce que vous faites, ce que vos utilisateurs font.

Les aspects de la transformation varient si vous êtes responsable de l'entretien, ingénieur ou encore responsable de la production. Tous ces individus consomment de l'information mais ce dont ils ont besoin, la façon dont ils en ont besoin et le lieu où cela se produit, diffèrent considérablement.

Comme j'ai pu l'expliquer lors d'une discussion RSTechED en 2014, la mobilité avec tout ce qu'elle peut apporter est au cœur de FactoryTalk® VantagePoint EMI (pour l'intelligence manufacturière de l'entreprise) lancé au début de l'année. La version 6.0 comprend FactoryTalk VantagePoint mobile et incorpore une mobilité intégrée pour offrir davantage de possibilités aux utilisateurs, qu'ils se servent d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone. Elle amène en outre les produits à un niveau sans précédent pour résoudre des problèmes auparavant insolubles.

Et ce n'est que le début...

Au cours de cette discussion, je présente également des exemples futuristes de la manière dont la mobilité peut augmenter la productivité dans la fabrication. Chaque exemple propose des transformations exceptionnelles et permet d'augmenter la productivité de façon spectaculaire. Chez Rockwell Automation, nous nous intéressons aux nouvelles applications capables d'augmenter la productivité non pas de 1 ou 2 %, mais de 10 %. C'est le chemin sur lequel nous nous trouvons alors que la solution Connected Enterprise devient mobile.

Plus d'informations sur la puissance de la mobilité et FactoryTalk VantagePoint EMI.

Kyle Reissner
Publié 9 Juillet 2014 Par Kyle Reissner, Mobility Platform Leader, Rockwell Automation

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.