Installed Base Evaluation

Apprenez à mieux connaître vos installations

La meilleure façon d’améliorer les opérations consiste à étudier de manière approfondie votre situation actuelle. La solution Installed Base Evaluation™ (service IBE®) vous permet de faciliter la collecte et l’analyse des informations importantes relatives aux performances au sein de votre établissement et à l'échelle de l’entreprise.

Soutenez les initiatives de l’entreprise

Comprenez la technologie de la production et la technologie de l’information au sein de l’entreprise

Réfléchissez aux avantages que présente la connaissance de tous les rouages des activités sensibles pour l’entreprise. Lorsque vous connaissez l’état des pièces de rechange et des équipements abandonnés, vous êtes en mesure de créer un profil de risque pour l’entreprise en mettant en lumière le risque des temps d’arrêt maximum sur chaque site.

Grâce au service Installed Base Evaluation, nous avons recours à une méthodologie standard pour collecter ces données et vous les fournir en quelques semaines seulement sous la forme de rapports exploitables et basés sur les observations.

Un service Installed Base Evaluation peut vous aider à soutenir les initiatives de l’entreprise, notamment :

  • Identification des actifs les plus stratégiques,
  • Réduction des risques d’obsolescence
  • Gestion des initiatives de l’entreprise en termes d’entreposage et de pièces de rechange
  • Vérification que tous les actifs disposent d’une nomenclature à jour

Matériel

Installed Base Evaluation fournit des informations exploitables

Notre Installed Base Evaluation fournit une analyse approfondie de vos installations industrielles les plus sensibles afin de vous permettre de prendre des décisions en fonction des données sur la gestion de l’assistance et de l’obsolescence.

L’Installed Base Evaluation vous permet de :

  • Réduire les coûts grâce à l’identification et à l’élimination des stocks excédentaires, ce qui permet d’améliorer le rendement sur actif net (RONA)
  • Augmenter la durée de fonctionnement en s’assurant que les pièces de rechange les plus importantes sont disponibles sur site pour garantir la production et l’entretien
  • Identifier et atténuer les risques associés à la prise en charge des équipements anciens
  • Mettre à jour l’équipement ou ajouter une nouvelle ligne en connaissant exactement l’impact sur votre base installée

Logiciels

Améliorez la prise de décision en étudiant vos actifs informatiques et le risque lié à la migration

Une évaluation du stock logiciel permet d’identifier le matériel informatique, les logiciels, les versions et le risque potentiel de migration. Nous collectons des données et produisons une analyse détaillée des logiciels Rockwell Automation et Microsoft.

Notre évaluation fournit une base qui vous permet de prendre des mesures en fonction du risque et des possibilités d’économie, en préparation de la migration des équipements d’automatisation. Par exemple, le service peut identifier les possibilités de désinstallation des logiciels non utilisés et de migration des licences de site. En outre, nous pouvons vérifier si le matériel et le système d’exploitation correspondant sont éventuellement compatibles avec une mise à jour logicielle.

Une évaluation du stock logiciel vous permet de :

  • Répertorier tous les logiciels installés et les actifs informatiques
  • Déterminer si le système d’exploitation actuel et l’équipement d’automatisation peuvent recevoir des mises à niveau logicielles, et identifier les conditions de migration requises
  • Améliorer les performances en identifiant les ensembles de programmes qui doivent être exécutés simultanément et ceux dont l’exploitation est soumise à un contrat de licence
  • Optimiser les licences et l’assistance

Entreprise

Profitez d’une analyse complète de vos machines et de vos équipements au sein de l’entreprise

Le service Enterprise Installed Base Evaluation peut inclure une évaluation du stock logiciel multisite ou une Installed Base Evaluation. Le service Enterprise IBE peut être personnalisé en fonction de facteurs tels que les sites ou les machines les plus à risque, ou servir à se focaliser sur certaines unités commerciales sur plusieurs sites.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/modernization_migration/fr/BE_det_ibe row-5

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.