Loading

Conditions Générales

Conditions Générales Relatives aux formations

Rockwell Automation on Aug. 16, 2017 in Cleveland, OH.

Les stages Rockwell Automation sont organisés dans nos locaux équipés de matériels audiovisuels, de micro-ordinateurs et d'automates autorisant les manipulations. Une documentation de type support de cours est délivrée à chaque participant.

Le nombre de stagiaires est normalement limité à douze.


Préalables

Pour tous les stages, les participants sont sensés connaître les notions de base utilisées en électricité et en automatisme (relais, représentation binaire, ...).

Pour les stages SLC500, PLC-5, ControlLogix, Supervision, Réseaux, et Cartes d'Axes, une bonne connaissance des automates programmables (Allen-Bradley ou autres) est nécessaire.

Main Image

Inscription, durée et tarifs

Inscription

Les inscriptions sont à adresser à notre société au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le stage.

Toute inscription doit être accompagnée d'un bon de commande.

Durée et horaires

Les stages ont une durée de un à cinq jours pleins : les dates de début et de fin sont indiquées dans le calendrier.

Horaires : de 9h00 à 17h00.

Le déjeuner, offert par le Centre de Formation Rockwell Automation, est pris dans un restaurant d'entreprise entre 12h00 et 13h00.

Tarif

Tous les prix sont hors taxes. La TVA sera facturée au taux en vigueur.

Nos stages sont agréés au titre de la formation permanente.

Numéro de Convention Formation : 11 78 8223078


Reports

Si un stage enregistrait un nombre insuffisant d'inscriptions, Rockwell Automation se réserverait le droit de le reporter à une date ultérieure, les stagiaires inscrits étant prévenus au plus tard deux semaines avant la date initialement prévue.

Annulations

Les annulations d'inscriptions ne sont acceptées que si elles nous parviennent au plus tard huit jours avant le début effectif du stage.

Si cette condition n'était pas remplie, Rockwell Automation se verrait dans l'obligation de facturer la moitié du montant du stage.


Stages particuliers

Stages intra-entreprises

Les stages peuvent être organisés dans les locaux du client, dans la mesure ou les stagiaires sont en nombre suffisant (Maximum 6 personnes).

Rockwell Automation fournit le matériel et la documentation nécessaires au stage.

Main Image

Stages spécifiques

Des stages spécifiques peuvent être organisés dans nos locaux sur demande, si le nombre de stagiaires est suffisant.

Le coût, basé sur un auditoire de 6 personnes, peut éventuellement être augmenté d'un forfait lié à sa spécificité et sa préparation : n'hésitez pas à nous consulter !

Nous contacter pour plus d'informations


Stages en langue étrangère

Des stages sont également organisés en langue anglaise, allemande, néerlandaise, suédoise, italienne, espagnole dans notre Centre de Formation, dans nos agences régionales ou dans les proches pays européens.

Trouvez une agence en Europe.

Comment pouvons-nous vous aider?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement.