Utilisation des voyants d’état pour le dépannage
Les modules PointMax utilisent les voyants d’état suivants :
- Voyant d’alimentation utilisateur - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules d’E/S PointMax.
- Voyant d’état du module – Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules d’E/S PointMax.
- Voyant d'état de la voie - Ce voyant fonctionne différemment selon le type de module utilisé.
Voyant d’état de l’alimentation utilisateur
État du voyant | Description | Action recommandée |
---|---|---|
Éteint | Le module n’est pas alimenté. | Procédez comme suit :
|
Vert fixe | Il y a une alimentation SA vers le module. | Aucun |
Rouge fixe | Il n’y a pas d’alimentation SA vers le module ou la tension d’alimentation SA n’est pas dans la plage valable. | Procédez comme suit :
|
Voyant d’état du module
État du voyant | Description | Action recommandée |
---|---|---|
Éteint | Le module n’est pas alimenté. | Procédez comme suit :
|
Vert fixe | Le module est opérationnel et toutes les connexions d’E/S sont actives. | Aucun |
Vert clignotant | Le module n’a pas de connexions d’E/S. | Dépannez votre application Studio 5000 Logix Designer afin de déterminer ce qui bloque la connexion du module à l’automate et remédiez au problème. |
Rouge clignotant | L’une des conditions suivantes peut exister :
| Effectuez l’une des actions suivantes :
|
Rouge fixe | Le module a détecté un défaut irrécupérable. | Procédez comme suit :
|
Voyants d’état de voie
État du voyant | Description | Action recommandée |
---|---|---|
Éteint | L’une des conditions suivantes peut exister :
| Effectuez l’une des actions suivantes :
|
Jaune fixe | La voie d’entrée fonctionne normalement. | Aucun |
Rouge clignotant | L’une des conditions suivantes peut exister :
| Effectuez l’une des actions suivantes :
|
Clignotant jaune/rouge | Étalonnage en cours. | Effectuez le processus d’étalonnage avec succès. |
Rouge fixe | Un problème interne au module s’est produit. Les exemples de problèmes suivants peuvent provoquer l’allumage du voyant d’état en rouge fixe :
| Effectuez l’une des actions suivantes :
|
Fournir une réponse