État de l’automate pendant l’étalonnage

Vous devez ajouter le module au projet de l’application Studio 5000 Logix Designer avant de pouvoir l’étalonner.
Le projet doit être en ligne avec l’automate propriétaire pour pouvoir étalonner les modules analogiques PointMax. Vous pouvez étalonner dans l’une des conditions suivantes :
  • Automate en mode Programme, c’est-à-dire mode Programme à distance ou mode Programme.
    Votre module doit être en mode Programme et ne doit pas commander activement un procédé pendant que vous l’étalonnez.
  • Il n’y a pas de connexions avec le module.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal