L’étalonnage a un impact sur la qualité des données
Lorsqu’une voie d’un module d’entrées analogiques est en cours d’étalonnage, le réglage du filtre réjecteur pour cette voie devient 10 Hz. Le point I.Chxx.Uncertain est mis à 1 pour cette voie jusqu’à ce que l’étalonnage soit terminé.
Fournir une réponse