Connexions pour les modules d’E/S de sécurité

Lors de la configuration du module, vous devez définir le module. Parmi les paramètres de définition de dispositif avec les modules d’E/S de sécurité, vous devez choisir le mode de configuration du module.
Le choix dépend du fait que le projet est chargé dans l’automate qui possède la configuration du module, autrement dit, l’automate propriétaire, ou dans un automate qui écoute les modules d’un projet, soit un automate de moyens externes.
Une liaison de transfert des données en temps réel est établie entre l’automate et le module qui occupe le logement auquel la configuration fait référence.
Lors du téléchargement de la configuration du module vers un automate, l’automate tente d’établir des connexions avec chaque module de la configuration. Un automate propriétaire établit deux connexions (entrée de sécurité et sortie de sécurité). Un automate qui écoute le module établit une connexion d’entrée de sécurité.
Étant donné qu’une partie de la configuration du module comprend un numéro de logement dans le système d’E/S décentralisées, l’automate propriétaire vérifie la présence d’un module à cet emplacement. Si un module est détecté, l’automate propriétaire envoie la configuration. Il peut se produire alors l’une des situations suivantes :
  • Si la configuration est appropriée pour le module détecté, une connexion est établie et le fonctionnement démarre.
  • Si la configuration n’est pas appropriée pour le module détecté, la demande de connexion est rejetée et l’application Studio 5000 Logix Designer indique qu’une erreur est survenue.
    La configuration peut être inappropriée pour de nombreuses raisons. Par exemple, une inadéquation au niveau du détrompage électronique peut empêcher un fonctionnement normal.
L’automate propriétaire et l’automate de moyens externes surveillent sa connexion avec un module. Toute interruption de connexion, une perte d’alimentation au niveau du système d’E/S décentralisées par exemple, provoque un défaut. L’application Studio 5000 Logix Designer surveille les points d’état de défaut afin de signaler l’apparition d’un défaut sur le module.

Communication producteur/consommateur

Les modules PointMax I/O utilisent le modèle de communication producteur/consommateur pour générer des données sans que l’automate ne procède à une interrogation préalable. Les modules produisent les données et les automates les consomment. Si la connexion est une connexion d’entrée à multidiffusion, plusieurs automates peuvent consommer les données d’entrée, y compris l’automate propriétaire et l’automate de moyens externes.

Limite du temps de réponse de la connexion avec les modules d’E/S de sécurité

Régler l’intervalle entre trames requis sur les modules de sécurité n’est pas aussi simple que de le configurer sur les modules standard. Avec les modules de sécurité, la configuration de la limite du temps de réponse de la connexion affecte l’intervalle entre trames requis utilisé pour un module.
La valeur limite du temps de réponse de la connexion définit la période prévue des trames de sécurité sur la connexion associée. Un défaut de connexion se produit si le délai réseau maximal dépasse le temps de réaction limite de la connexion.
Par défaut, le temps de réaction limite est égal à quatre fois le RPI.
Utilisez les valeurs par défaut pour Timeout Multiplier [Multiplicateur de timeout] (2) and Network Delay Multiplier [Multiplicateur de délai réseau] (200). La valeur du multiplicateur de délai réseau est exprimée en pourcentage. Ainsi, 200 signifie 200 %.
IMPORTANT:
Pour déterminer ce qui est approprié, analysez chaque point de sécurité. Le multiplicateur de délai d’attente par défaut de 2 et le multiplicateur de délai de réseau de 200 créent une limite de temps de réaction pour la connexion d’entrée dans le cas le plus défavorable de 4 fois le RPI et une limite de temps de réaction de la connexion de sortie de 3 fois le RPI.
Les modifications apportées à ces paramètres doivent être approuvées uniquement après un examen approfondi par un administrateur de sécurité.
Pour plus d’informations sur les spécifications des taux d’intervalle entre trames requis, consultez la publication 1756-RM094, « Logix 5000 Controllers Design Considerations Reference Manual ».
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal