Les modules de communication EtherNet/IP ont des voyants d'état bicolores pour faciliter les diagnostics.
Voyants d’état de l’adaptateur EtherNet/IP PointMax
A - Voyant d’état du module
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
L’adaptateur n’est pas alimenté.
Alimentez électriquement selon les besoins.
Vert fixe
L’adaptateur est opérationnel.
Aucun
Rouge fixe
L’adaptateur est en état de mise sous tension ou dans un état de défaut irrécupérable.
Mettez le module hors tension puis remettez-le sous tension. Si le défaut persiste, remplacez l’adaptateur.
Rouge/vert clignotant
L’adaptateur est en mode d’auto-test.
Aucun
Rouge clignotant
L’adaptateur est dans l’un des états suivants :
Mise sous tension par défaut
Défaut récupérable
Mise à jour de firmware en cours
Effectuez l’une des actions suivantes :
Attendez la fin de la mise à jour du firmware.
Mettez le module hors tension puis remettez-le sous tension.
Vert clignotant
L’adaptateur est en mode inactif.
Établissez les connexions requises par le projet.
B - Voyant d’état du réseau
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
Le réseau est dans l’un des états suivants :
L’adaptateur n’est pas alimenté.
L’adaptateur est sous tension mais aucune adresse IP n’est configurée.
L’une des situations suivantes :
Alimentez électriquement selon les besoins.
Configurez l’appareil ou affectez une adresse IP.
Vert fixe
Une connexion réseau est établie et au moins une connexion CIP est établie.
Aucun
Rouge fixe
Une adresse réseau en double est détectée.
Dépannez le problème et remédiez à la cause.
Par exemple, si une condition d’adresse IP en double existe, déterminez les appareils présents sur le réseau qui utilisent la même adresse IP et modifiez pour avoir des valeurs uniques.
Rouge/vert clignotant
L’adaptateur procède à un auto-test à la mise sous tension (POST).
Aucun
Rouge clignotant
Le délai de connexion réseau a expiré.
Vérifiez que tous les câbles Ethernet sont branchés.
Vert clignotant
Une adresse réseau est configurée mais aucune connexion CIP n’est établie.
Établissez les connexions requises par le projet.
C - Voyant d’état du réseau LINK 1
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
Aucun câble Ethernet n’est branché.
Vérifiez que les câbles Ethernet sont correctement insérés dans le port Ethernet.
Vert clignotant
La communication est active via le câble Ethernet de connexion.
Aucun
Rouge clignotant
L’adaptateur fonctionne en mode PRP et une alarme de réseau local A s’est déclenchée.
Aucun
D - Voyant d’état du réseau LINK 2
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
Le réseau est dans l’un des états suivants :
Aucun câble Ethernet n’est branché.
L’adaptateur est le superviseur d’anneau actif dans un réseau DLR et il a détecté un défaut d’anneau rapide.
Effectuez l’une des actions suivantes :
Vérifiez que les câbles Ethernet sont correctement insérés dans le port Ethernet.
Si le port est désactivé en raison de défauts d’anneau rapides, dépannez le problème et remédiez à la cause.
Vert clignotant
La communication est active via le câble Ethernet de connexion.
Aucun
Vert fixe
L’adaptateur est le superviseur d’anneau actif dans un réseau DLR et l’anneau n’est pas rompu.
Aucun
Rouge clignotant
L’adaptateur fonctionne en mode PRP et une alarme de réseau local B s’est déclenchée.