Paramètres
La section Paramètres permet de gérer et de configurer les paramètres facultatifs appliqués à un domaine.
Options de domaine
La section fournit une liste de paramètres facultatifs relatifs aux dispositifs enregistrés sur un domaine spécifique.
Exiger un commentaire lorsque la connexion d’un dispositif prend fin : Le système demande à l’utilisateur d’insérer un commentaire après une session de connexion à distance. |
Enregistrer toutes les opérations de connexion : Permet d’enregistrer toutes les opérations effectuées sur les dispositifs distants, triées par catégorie de connexion. |
Exiger des coordonnées lors d’une demande d’assistance : Permet à la fenêtre Informations de demande d’assistance de s’afficher lorsqu’une demande d’assistance est déclenchée. |
Envoyer des notifications par e-mail pour les demandes d’assistance : Permet de transférer toute demande d’assistance à une adresse e-mail spécifique. |
Envoyer une notification par e-mail pour les informations de compte : Permet de transférer toute notification d’administration à une adresse e-mail spécifique, telle qu’une date d’expiration de service. |
NOTE:
Si les options
Exiger des coordonnées lors d’une demande d’assistance
et Envoyer les demandes d’assistance
sont activées, l’utilisateur du dispositif Runtime peut fournir un commentaire lors de l’envoi de sa demande d’assistance. Le texte du commentaire ne doit pas inclure ../
, car cette chaîne de texte pourrait être considérée comme une attaque par traversée de chemin.
NOTE:
Pour envoyer des notifications à plusieurs adresses e-mail, séparez-les par des points-virgules sans espace. Par exemple : j.smith@example.com;a.jones@example.com
Droits
La section fournit une vue d’ensemble détaillée des droits applicables au domaine et au dispositif actuellement utilisés.
NOTE:
Consultez Activation du droit FactoryTalk Remote Access pour plus d’informations à ce sujet.
Fournir une réponse