Journal
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Le navigateur utilisé pour ouvrir une session via.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- La date et l’heure de connexion au serveur d’accès distant.
- La date et l’heure de validation de la demande d’accès par le serveur.
- Le début de la transaction.
- Le nombre de paquets perdus, la latence et la gigue des communications réseau.
- La date et l’heure de fin de la transaction.
- La date et l’heure de la réussite d’authentification.
- La date et l’heure de l’échec d’authentification.
Fournir une réponse