Statistiques

La section
Statistiques
fournit un tableau de bord pour la surveillance et l’analyse des statistiques des dispositifs au sein du domaine.
Le tableau de bord fournit des informations sur le
État de disponibilité
du dispositif, la
Famille du système
, la
version Runtime
et le
état de mise à jour Runtime
.
CONSEIL: La page des statistiques des dispositifs n’est accessible qu’aux administrateurs.
Les statistiques des dispositifs fournissent des informations agrégées et en lecture seule. Pour afficher ces détails pour chaque dispositif et effectuer des actions au niveau du dispositif, sélectionnez
Explorateur
Vue des dispositifs
. Pour plus d’informations, consultez la Vue des dispositifs.

Famille du système

Le graphique
Famille du système
montre comment les dispositifs dans le domaine sont regroupés par type. Les dispositifs répertoriés sous
Explorateur
Vue des dispositifs
sont organisés dans les catégories suivantes :
Famille du système
Description
Runtime
Exécution générique pour PC (Windows, Ubuntu, Docker)
HMI
OptixPanel (Standard, Compact)
Routeur
Tous les dispositifs routeurs (
Stratix4300
)
Passerelle IIoT
Module Embedded Edge Compute
OptixEdge

État de disponibilité

Le graphique
État de disponibilité
montre la proportion de dispositifs qui sont actuellement
en ligne
ou
hors ligne
.

Version

Le graphique
Version
récapitule les versions d’exécution
FactoryTalk® Remote Access™
utilisées par les dispositifs du domaine.
Le graphique répertorie les versions d’exécution en commençant par la version la plus récente. Lorsqu’il existe plus de cinq versions mineures pour la même version majeure d’exécution, le graphique les regroupe dans une seule barre par version majeure. Lorsqu’il existe cinq versions mineures ou moins, chaque version mineure est affichée sous forme de barre distincte.

État de mise à jour

Le graphique
État de mise à jour
indique le pourcentage de dispositifs qui sont :
  • À jour
  • Obsolète
CONSEIL: Le graphique inclut uniquement les dispositifs disposant d’un état de mise à jour. Les dispositifs qui nécessitent une mise à jour manuelle et qui n’affichent aucune valeur dans la colonne
État de mise à jour
sous
Vue des dispositifs
sont exclus.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal