Partage Internet

Le partage Internet vous permet de partager la connexion Internet utilisée par Windows Runtime et le routeur avec un dispositif sur un sous-réseau d’automatisation. Ce processus est possible, que Runtime soit connecté ou non à
FactoryTalk® Remote Access™
 Manager
via une connexion VPN.
NOTE: Consultez Droits pour vérifier si votre licence autorise cette fonctionnalité.
NOTE: Le mode de partage Internet n’est pas compatible avec les dispositifs Ubuntu 22.
Pour fournir une connexion Internet aux dispositifs distants connectés via un sous-réseau d’automatisation, procédez comme suit :

Windows Runtime

  1. Démarrez Windows Runtime.
  2. Cliquez sur l’icône
    Partage
    (
    Engrenage
    ) et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez fournir un accès Internet dans le volet
    Sélectionner les réseaux pour fournir un accès Internet
    .
  3. Sélectionnez
    Tout
    ou
    Utiliser la liste d’autorisation
    pour partager la connexion Internet avec tous les dispositifs connectés à Runtime ou pour saisir les adresses MAC des dispositifs avec lesquels vous souhaitez que Runtime partage la connexion Internet.
    NOTE: L’entrée
    Ethernet
    s’affiche dans cette section si des ports Ethernet sont activés sur le dispositif distant.

Routeurs

NOTE: Pour savoir comment configurer un routeur pour activer le mode de partage Internet, consultez le manuel d’utilisation fourni avec le routeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal