Mises à jour logicielles

Les sauvegardes SQL sont automatiquement gérées par Azure et réparties géographiquement afin de minimiser la possibilité de perte de données.
Les mises à jour peuvent être téléchargées à partir du site Web et installées manuellement, ou elles peuvent être installées par le serveur d’accès de manière semi-automatique. Dans ce dernier cas, un administrateur de l’organisation décide manuellement quel dispositif mettre à jour et quand (immédiatement ou dans un délai planifié). Une fois les instructions transmises aux serveurs via le frontend, les mises à jour planifiées sont appliquées depuis le cloud.
Pour des raisons de sécurité,
FactoryTalk® Remote Access™
, qui est conçu pour être installé et utilisé dans les installations critiques, ne propose pas de fonction de mise à jour entièrement automatique sans intervention de l’utilisateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal