Centre de données
Normes de sécurité
Les serveurs d’accès, les serveurs de base de données et les serveurs d’API Web sont hébergés sur Microsoft Azure. Azure répond à la certification ISO/CEI 27001:2013 et à d’autres normes et certifications de sécurité. Reportez-vous aux pages suivantes :
Les serveurs relais sont hébergés dans des emplacements hétérogènes et géographiquement dispersés afin d'être statistiquement plus proches du frontend ou du Runtime pour réduire la latence. Cependant, en raison de la particularité de l’architecture réseau de expliquée précédemment, l’architecture de sécurité 10 de Rockwell Automation ne peut pas causer de problème de disponibilité ou de sécurité. Spécifiquement :
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
- Les serveurs relais sont découverts dynamiquement. Même si un nœud n’est pas disponible, les clients basculent automatiquement vers les autres.
- Les serveurs relais sont un saut intermédiaire d’un canal chiffré de bout en bout, comme expliqué précédemment. Un scénario d’attaque de l’intercepteur n’est pas possible.
- Aucune donnée n’est stockée sur les serveurs relais.
Sauvegarde
Les sauvegardes SQL sont automatiquement gérées par Azure et réparties géographiquement afin de minimiser la possibilité de perte de données.
Fournir une réponse