Autorisation
Le modèle d’autorisation est similaire au modèle d’Active Directory.
FactoryTalk® Remote Access™
L’organisation du client contient toutes les ressources de l’organisation : utilisateurs, groupes et dispositifs. L’administrateur de l’organisation peut adapter l’organisation et ses règles à n’importe quelle structure organisationnelle de l’architecture de sécurité 9 de Rockwell Automation. Plus précisément, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs et groupes correspondant à l’organisation pour rendre la configuration plus facile et plus évolutive.
FactoryTalk® Remote Access™
Des politiques et des règles d’autorisation peuvent être appliquées à des ressources ou des dossiers uniques pour les hiérarchiser.
Enfin, l’API Web et le serveur d’accès n’appliqueront que les types d’opérations (telles que le bureau distant ou le transfert de fichiers) autorisés pour un utilisateur donné d’une ressource donnée (tel qu’un dispositif distant).
L’aide en ligne de décrit toutes les manières de configurer les règles d’autorisation.
FactoryTalk® Remote Access™
Fournir une réponse