Comment activer une Droit
Droit
NOTE:
Voir Droits pour en savoir plus sur les
droits
.Les
IHM, OptixPanel™, OptixEdge™, modules Embedded Edge Compute et routeurs
sont déjà fournis avec un droit
, Runtime, tandis que vous devez en acheter un pour d’autres dispositifs.- Pour acheter des droits, rendez-vous sur la page Rockwell Commerce https://commerce.rockwellautomation.com/ et connectez-vous avec votre compte MyRockwellAutomation.
- SaisissezFactoryTalk Remote Accessdans la barre de recherche de la page web et sélectionnez le droit que vous souhaitez acquérir. Ensuite, cliquez sur le panier pour procéder à votre acquisition.
- Accédez à FactorytalkHub.com et cliquez sur l’icône
.
- SélectionnezAfficher les droits: ici vous pouvez acquérir ou attribuer des droits.
- Une fois que vous avez acquis un droit, celui-ci apparaît dans la listeDisponible pour allocation.
- Cliquez sur le boutonAttribueren regard du droit acquis et confirmez.NOTE: Le droit n’est pas encore associé au service.
- Accédez àFactoryTalk® Remote Access™Manager et sélectionnezVue du domaine.
- Sélectionnez le dispositif pour lequel vous souhaitez activer un droit et cliquez sur l’icône Plus entouré en regard du volet de droiteDroit.
- Sélectionnez le droit acquis dans la liste affichée et associez-le à votre dispositif.
Si un dispositif hébergeant Runtime devient inutilisable, il est possible de transférer temporairement le droit vers un autre dispositif tandis que le premier est en cours de réparation. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Accédez àFactoryTalk® Remote Access™Manager et à la sectionVue du domaine.
- Sélectionnez le dispositif inutilisable et accédez au voletDroitsassocié.
- Dissociez le droit. Le droit sera déplacé vers la listeDisponible pour allocation.
- Associez le droit à un dispositif de remplacement temporaire conformément à la procédure.
- Dissociez le droit du dispositif qui le remplace temporairement et associez-le de nouveau au dispositif réparé.
NOTE:
Vous pouvez vérifier si un dispositif est enregistré à la fois via
FactoryTalk® Remote Access™
Manager dans le volet de droite de la section , ou sur Windows Runtime, dans la section Accueil
.Fournir une réponse