Connexion VNC aux sous-dispositifs

La connexion VNC fournit un accès au bureau distant des sous-dispositifs équipés de serveurs VNC, directement via la plateforme
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
, éliminant ainsi le besoin d’outils externes ou de configuration manuelle.
Vous pouvez vous connecter au serveur VNC de sous-dispositif via le client VNC intégré dans
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Tools.
Avant d’établir une connexion, vous devez remplir les deux conditions suivantes :
  • Les Tools sont installés sur votre ordinateur.
  • Votre dispositif contient une instance de
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    Runtime avec un droit PRO : Ce Runtime sera le point d’accès de votre connexion.
NOTE: noVNC ne fonctionne pas avec le serveur RealVNC.
Pour établir cette connexion, votre ordinateur doit disposer d’un droit Pro.
  1. Enregistrez un sous-dispositif sur votre domaine.
  2. Dans la
    Vue du domaine
    , sélectionnez le sous-dispositif dans votre arborescence de dossiers.
  3. Dans le volet
    Service
    situé à droite, cliquez sur l'icône
    plus entouré
    en regard de
    Services
    .
  4. Dans le menu déroulant, sélectionnez
    Ajouter un service
    .
  5. Dans la fenêtre
    Créer un service
     :
    • Entrez un
      Nom
      de service.
    • Ouvrez
      Type de service
      et sélectionnez
      VNC
      .
    • Spécifiez un port.
  6. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
  7. Une fois que vous avez créé un service, sélectionnez-le, puis cliquez sur
    Lancer
    .
  8. Attendez que le VPN établisse une connexion avec le sous-dispositif distant.
    Une fenêtre s’ouvre affichant le bureau distant du sous-dispositif. Vous pouvez ajuster sa taille.
    NOTE: Lors de la connexion à UltraVNC, le curseur de la souris n’affiche pas sa forme standard mais un simple point.
Sur la gauche de la fenêtre du bureau distant, un widget vous permet de configurer les
paramètres
. Si vous ne souhaitez pas interagir avec le bureau, vous pouvez activer le commutateur à bascule sur
Lecture seule
.
La fenêtre du bureau distant dispose également d’un
presse-papiers
permettant de copier du texte ainsi que de quelques boutons qui simulent des touches de raccourci à distance.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal