Approuver l’accès à distance
L’entrée
Approuver l’accès à distance
introduit un niveau de sécurité supplémentaire sur le dispositif distant. Elle vous permet d’accéder au bureau distant ou d’ouvrir un canal VPN uniquement avec l’autorisation de l’utilisateur, ou en ayant un accès direct au dispositif distant. Vous ne pouvez appliquer ce paramètre qu’à un seul dispositif à la fois.
NOTE:
Les autorisations du programme d’installation du dispositif sont nécessaires pour activer ou désactiver l’entrée
Approuver l’accès à distance
.Pour activer la fonction
Approuver l’accès à distance
sur un dispositif distant :- Accédez àet sélectionnez .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Sélectionnez le dispositif distant pour lequel vous souhaitez définir l’autorisationApprouver l’accès à distance.
- Dans le volet de droite, cochez l’optionApprouver l’accès à distance.
Lorsque l’option , une fenêtre d’autorisation s’affiche sur le dispositif distant, qui indique le nom d’utilisateur et l’adresse IP de la connexion utilisateur entrante. L’opérateur du dispositif distant peut alors autoriser ou refuser l’accès au dispositif. Si l’accès est refusé, une notification vous informe que la demande de connexion n’a pas été autorisée.
Approuver l’accès à distance
est activée sur un dispositif et que vous tentez de lancer une connexion VPN ou une session de bureau distant via FactoryTalk® Remote Access™
ManagerFournir une réponse