Fonctionnalités système

FactoryTalk Optix
version 1.6.x présente les fonctionnalités suivantes.
Fonctionnalités de base
  • Les modèles de projet définis par l’utilisateur fournissent un contenu par défaut défini par l’utilisateur qui sera inclus dans les nouveaux projets.
  • Nous avons amélioré la visualisation et la gestion des variables avec des types de données structurés importés à partir d’un serveur PLC ou OPC UA.
  • En plus du clavier intégré, les utilisateurs peuvent désormais créer un clavier personnalisé à l’aide du nouvel éditeur de clavier virtuel personnalisé ou en important des modèles prêts à l’emploi de la bibliothèque.
  • Le conteneur ScrollView comporte de nouvelles propriétés qui permettent aux opérateurs d’appliquer le défilement par étapes ou jusqu’à un élément spécifique.
  • Nous avons ajouté des styles de contrôle pour les propriétés de remplissage, de couleur et d’épaisseur de bordure et de rayon des coins pour les vues et les rectangles des feuilles de style.
  • Le mappage du convertisseur clé-valeur est désormais automatiquement préconfiguré avec les types de données corrects en fonction des informations sur les propriétés et la source pour améliorer l’ergonomie.
  • Les widgets Résumé de l’alarme et Gestionnaire d’alarmes prennent en charge le tri des alarmes par État et État de blocage.
  • Il est désormais possible de conserver les mots de passe de conception en stockant les secrets de projet localement et en les protégeant par un mot de passe fourni par l’utilisateur.
  • L’interface de ligne de commande (CLI) est désormais disponible pour effectuer des actions de déploiement et d’exportation d’application FactoryTalk Optix sans ouvrir FactoryTalk Optix Studio.
  • Une nouvelle API C# est disponible pour ajouter des objets de bibliothèque au projet via Netlogic.
Architecture étendue
  • L'application FactoryTalk Optix peut désormais être exportée au format zip, ce qui permet à ThinManager de la déployer dans un conteneur vers un dispositif client léger.
Connectivité des données
  • Le broker MQTT prend désormais en charge l’authentification par nom d’utilisateur et mot de passe, ce qui améliore la sécurité et le contrôle d’accès.
  • L’éditeur MQTT prend désormais en charge les charges utiles personnalisables à l’aide de la mise en forme de chaînes, ce qui permet aux utilisateurs de définir des messages JSON ou en texte brut structurés avant de les publier, simplifiant ainsi l’intégration avec les applications et les systèmes.
  • L’abonné MQTT prend désormais en charge les abonnements en texte brut, ce qui permet aux utilisateurs de s’abonner à des messages légers et lisibles par l’homme au lieu de JSON structuré. C’est idéal pour la journalisation, les alertes, les applications mobiles et les applications légères.
  • Le stockage et transfert prend désormais en charge l’écrasement de la mémoire tampon pour la journalisation continue des données, en remplaçant les données les plus anciennes par les nouvelles données entrantes lorsque la mémoire tampon est pleine.
  • La nouvelle prise en charge d’InfluxDB 3.0 permet l’intégration avec la dernière version de la base de données de séries temporelles. Cela améliore le stockage, l’analyse et l’évolutivité des données historiques et en temps réel.
  • Les utilisateurs peuvent désormais importer et visualiser des modèles d’information d’objets intelligents à partir d’automates Logix à l’aide du script Optix Objets intelligents. Les objets intelligents permettent de définir des structures de données contextualisées et une collecte de données synchronisée, garantissant ainsi la cohérence entre les ensembles de données.
  • Les procédures stockées sont prises en charge via Netlogic lorsqu’un stockage de données ODBC est configuré.
  • Lorsqu’une application Optix utilise le pilote de communication CODESYS, la passerelle CODESYS est automatiquement installée pendant le déploiement sur OptixPanel, OptixEdge et le module de calcul embarqué en périphérie.
  • Depuis la version 1.6.3, le pilote de RA Ethernet/IP prend en charge la famille d’automates ControlLogix 5590.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal