Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
Vous pouvez utiliser
FactoryTalk Optix Studio
dans un navigateur Web via FactoryTalk Hub
.Prise en charge des fonctionnalités de l’éditeur
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
prend en charge toutes les fonctionnalités de Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
, à l’exception des suivantes :- Enregistrement des journaux des ongletsSortie.
- Modification des fichiers NetLogic.
- Affichage des chemins d’accès dans les journaux des ongletsSortie.
- Ajout de fichiers et d’images en les faisant glisser et en les déposant dansÉditeur Web de FactoryTalk Optix Studio.
- Redémarrage de l’application lors de l’exécution en utilisant la méthode .
Prise en charge des fonctionnalités d’émulateur
L'émulateur
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
prend en charge toutes les fonctionnalités de l’émulateur Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
, à l’exception des suivantes :- Contrôle de l’objetNavigateurWebdans l’émulateur d’exécution.
- Contrôle de l’objetVisionneusePDFdans l’émulateur d’exécution.
- Contrôle de l’objetVidéodans l’émulateur d’exécution.
- Contrôle de l’objetFenêtredans l’émulateur d’exécution.
- Le curseur n’indique pas les zones dans lesquelles vous ne pouvez pas déposer d’éléments.
Modification de la propriété ImagePosition d’un bouton
Le type de données de la propriété
ImagePosition
a été remplacé par ButtonImagePosition
. Tous les scripts NetLogic existants qui attribuent une valeur à Position
doivent être remplacés par ImagePosition
.Fournir une réponse