Configurer la connexion par certificat OPC UA
Après une mise à niveau vers
FactoryTalk Optix Studio
1.8.0 à partir d’une version antérieure, copiez les certificats utilisateur X.509 prévus dans le magasin de certificats de confiance pour les identités utilisateur. Cela n’affecte ni la connexion par mot de passe ni la confiance pour le transport.
IMPORTANT:
Après la mise à niveau,
PKI/User/Trusted/Certs
est vide. Un certificat OPC UA approuvé dans PKI/Trusted/Certs
ne sert pas automatiquement d’informations d’identification utilisateur.- PKI/Trusted/Certs
- Le magasin de certificats de confiance pour le transport des applications qui autorise un client OPC UA à ouvrir un SecureChannel.
- PKI/User/Trusted/Certs
- Magasin de certificats de confiance pour les identités utilisateur qui autorise la connexion des utilisateurs par certificat OPC UA.
- Copiez chaque certificat utilisateur X.509 prévu dansPKI/User/Trusted/Certs
- Si vous utilisez des certificats émis par une autorité de certification, copiez les certificats de l’autorité de certification dansPKI/User/Issuers/Certs
La connexion des utilisateurs par certificat OPC UA peut utiliser le magasin de certificats de confiance configuré pour les identités utilisateur.
Fournir une réponse