Anomalies connues provenant de versions précédentes

La liste identifie les anomalies connues dans les versions précédentes de FactoryTalk Optix.
Utilisez les informations d’identification entre parenthèses pour suivre l’anomalie dans les prochaines versions ou pour vous y référer lorsque vous recevez de l’aide de l’assistance clientèle pour un problème connexe.

Le membre DINT de la balise d’alias UDT n’affiche pas Min/Max [5306346]

Le membre DINT de la balise d’alias UDT n’affiche pas les valeurs Min/Max. Par exemple, après l’importation de balises en ligne, les valeurs Min/Max du membre DINT restent manquantes. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que la valeur de
Activer les propriétés étendues
est définie sur
Vrai
avant d’importer des balises.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.7.0.

Notifications d’alarmes Logix non prises en charge via le fond de panier EEC [5305119]

Les notifications d’alarmes Logix ne fonctionnent pas lors de l’utilisation d’un EEC avec communications via fond de panier vers un automate Logix. Par exemple, les widgets d’alarmes n’affichent pas les mises à jour d’état, et les modifications telles que Activer/Désactiver ne sont pas répercutées dans Optix. Évitez d’utiliser des alarmes basées sur un automate dans cette configuration ou utilisez une méthode de communication prise en charge.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.7.0.

Fuite de mémoire PDF lors du changement de vue [3147344]

Une fuite de mémoire se produit lors du basculement entre la vue d’accueil et la vue PDF toutes les 3 secondes. Par exemple, des basculements répétés sur une période de 5 heures augmente progressivement l’utilisation de la mémoire. Évitez les changements fréquents ou optimisez les transitions de vue.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.

Échec de l’importation des balises Codesys avec des caractères spéciaux dans le chemin du projet [5439892]

Les balises CODESYS ne peuvent pas être importées lorsque le nom du projet ou le chemin de stockage contient des caractères spéciaux. Des messages d’erreur s’affichent concernant l’échec de la vérification du certificat en raison d’une discordance d’empreintes digitales et de l’impossibilité de se connecter à la station. Assurez-vous que le nom du projet et le chemin de stockage ne comprennent pas de caractères spéciaux.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.7.0.

Les métadonnées du type Tableau de temporisateurs ne sont pas affichées pendant l’importation en ligne [5276444]

Les membres du type Tableau de temporisateurs n’affichent pas les métadonnées lors de l’importation en ligne. Par exemple, après l’activation des propriétés étendues et l’importation des balises en ligne, les métadonnées des membres du tableau de temporisateurs sont manquantes. Vérifiez que les paramètres de configuration sont corrects et réimportez les balises.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.7.0.

Les caractères spéciaux ne sont pas reconnus comme sensibles à la casse dans les règles de mot de passe [4967372]

Certains caractères spéciaux, tels que ñ, ö et ä, ne sont pas reconnus comme sensibles à la casse dans la fenêtre Définir le mot de passe du projet lorsque la règle de mélange des caractères majuscules et minuscules est activée. Par exemple, saisir ñ et Ñ ne satisfait pas à la règle et l’icône d’erreur reste rouge. Utilisez des caractères standard pour respecter les règles relatives aux mots de passe.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.7.0.

Incohérence des entrées numériques entre les plates-formes pour UInt64 et Int64 [4045878]

Différentes plates-formes affichent des résultats incohérents lors de la saisie de valeurs maximales pour UInt64 et Int64 dans les contrôles numériques. Par exemple, la saisie de la valeur
18446744073709551615
dans UInt64 affiche
9223372036854775808
sur Émulateur/WebUI/Outil d'exécution, mais l’affichage est correct sur Terminal. Évitez d’utiliser des valeurs maximales pour UInt64 et Int64 jusqu’à ce que l’incohérence soit résolue.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.6.0.

Problème d’allocation des droits dans le déploiement Kubernetes [5468202]

Lors du déploiement de
FactoryTalk Optix
dans un environnement de conteneur Kubernetes à l’aide de la validation des droits en ligne, le déploiement Kubernetes peut être désinstallé ou supprimé sans que le droit ne soit correctement renvoyé au serveur de licences.
Dans ce cas, le droit reste alloué et n’est pas automatiquement libéré. Par conséquent, tout nouveau déploiement créé dans le même environnement risque de ne pas obtenir le droit requis. Pour résoudre ce problème, contactez l’assistance technique de Rockwell Automation afin d’effectuer un réhébergement de droits.

Impossible d’ajouter des dessins sur un clavier à partir de la barre d’outils de l’éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio [4099110]

Les icônes de la barre d’outils permettant d’ajouter des dessins (rectangles, ellipses, lignes, polylignes, etc.) sur un clavier ne fonctionnent pas dans l’éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio. Pour ajouter un dessin à un clavier dans la
Vue de projet
, cliquez avec le bouton droit sur la vue, puis sélectionnez
Nouveau
Dessins
et sélectionnez le type de dessin. Les icônes permettant de dessiner des formes sur un clavier fonctionnent dans l’éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.6.0.

Les messages d’alarme des alarmes définies en objets ne sont pas traduits lors du changement des paramètres régionaux [4126439]

Lorsque vous définissez un (type d’)objet personnalisé qui inclut des définitions d’alarme, les instances de ce type héritent des alarmes, mais les messages d’alarme ne sont pas traduits lors du changement des paramètres régionaux dans la session.
Pour garantir que les traductions fonctionnent correctement, ajoutez des définitions d’alarme manuellement avant de transformer l’objet en type.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.6.0.

La page PDF consultée change lorsque le niveau de zoom change [4048230]

Dans le client Web FactoryTalk Optix, modifier le niveau de zoom d’un fichier PDF change la page affichée dans la visionneuse.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.6.0.

L’affichage de l’opacité peut être irregulier [3978370]

L’opacité d’un objet graphique peut sembler irregulière si vous définissez l’opacité à la fois dans la feuille de style et dans l’objet graphique.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.6.0.

Le dispositif IHM se fige [4158258]

Le dispositif IHM peut se figer si vous modifiez la taille du tableau des balises importées dans le projet. Ne modifiez pas les dimensions du tableau de balises importées dans FactoryTalk Optix. La taille doit correspondre aux dimensions du tableau de balises définies dans l'automate.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.6.0.

Les liens dynamiques deviennent non résolus lorsque vous faites glisser des éléments d’une bibliothèque personnalisée vers Vue de projet [4100971]

Les liaisons de données ne sont pas conservées lorsqu’elles pointent vers des types ou des instances en dehors de leur parent. Mettez à jour manuellement les liaisons de données non résolues.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.6.0.

Le transfert du projet source vers le serveur OPC interrompt la communication avec les clients OPC [4184669]

Lorsque l’option
Transférer le projet source
est sélectionnée, le téléchargement d’un projet vers le serveur OPC affiche un message vous avertissant que la configuration n'est pas valide ou complète et que la communication n'est pas établie avec les clients OPC. Redémarrez manuellement l’application FactoryTalk Optix lors de l’exécution pour relancer la communication avec les clients. Si le même projet est téléchargé sur le même serveur et que
Transférer le projet source
n’est pas sélectionné, aucun avertissement ne s’affiche et la communication avec les clients est établie.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.6.0.

Impossible de se connecter à certains automates Logix via ControlNet [3385425]

Lorsque vous essayez de vous connecter à l’un des types d’automates suivants sur un réseau ControlNet :
  • 1769-L35CR
    CompactLogix®
  • 1768
    CompactLogix®
  • 1768
    Compact GuardLogix®
Vous ne pouvez pas vous connecter à l'automate par une route via un module 1756-ENxT(R). Vous devez utiliser l’un des modules EtherNet/IP suivants :
  • 1756-ENBT
  • 1756-EWEB

Impossible de créer un projet dans un dossier réseau

Si vous tentez de créer un projet dans un dossier réseau, une erreur s’affiche pour indiquer que
FactoryTalk Optix
ne peut pas renommer le modèle de projet.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.4.0.

L’émulateur ne parvient pas à se connecter au serveur InfluxDB via VPN [3350681]

Utilisez les outils d’exécution pour vous connecter au serveur InfluxDB via VPN. Vous pouvez ensuite déployer le projet sur le dispositif sélectionné.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.4.0.

Les accordéons tournés peuvent ne pas s’afficher pas comme prévu [1891903]

Les accordéons tournés ne sont pas pris en charge.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.4.0.

L’application ne démarre pas automatiquement après le chargement du projet lorsqu'elle est exécutée en tant que service [3628522]

Une application qui se ferme après le chargement du projet avec les fichiers d’application vers FactoryTalk Optix Studio ne se redémarre pas automatiquement lors de l’exécution de FactoryTalk Optix en tant que service. Démarrez manuellement le service d’exécution ou redéployez l’application.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.4.0.

Impossible de déployer une application lorsque le script NetLogic est ouvert [3545605]

Le déploiement de l’application s’interrompt avec le message d’erreur « Impossible de préparer l’archive source du projet : copie » si un script NetLogic est ouvert. Fermez le script et redéployez l’application.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.4.0.

Une image SVG avancée dont l’opacité est définie au niveau du groupe ne s’affiche pas correctement [3249226]

L’opacité appliquée aux sous-éléments d’une image SVG avancée ne s’affiche pas comme prévu lors de l’exécution dans l’émulateur ou OptixPanel lorsqu’elle est définie au niveau du groupe. Appliquez l’opacité au niveau de l’élément pour obtenir les résultats escomptés.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.4.0.

La rétentivité des projets ne fonctionne pas comme prévu si plusieurs projets portent le même nom [3540833]

La rétentivité des projets ne fonctionne pas comme prévu si plusieurs projets portent le même nom à différents emplacements. Assurez-vous que les projets ont des noms uniques lorsque vous utilisez la rétentivité.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.4.0.

Problèmes d’affichage de l’IDE lors du basculement entre des sessions locales et RDP [2294982]

Un écran vide peut s'afficher dans l’IDE de bureau lorsque vous basculez entre des sessions de bureau locales et distantes.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.4.0.

Caractères Unicode affichés de manière incorrecte [3863114]

Certains caractères Unicode chinois, japonais et coréen s’affichent de manière incorrecte lorsqu’ils sont saisis dans une zone de texte ou une étiquette connectée à des balises dans les automates Micro Logix 1400 ou SLC-500 avec le pilote d'automate Micro.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

Evénement MouseDoubleClick non terminé [3867487]

L’événement MouseDoubleClick ne peut pas encore être configuré, mais il le pourra dans une version ultérieure.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

Méthode de saisie en langue japonaise sur OptixPanel [3892017]

La saisie numérique ne sera par reconnue comme correcte tant que le clavier virtuel n’aura pas été utilisé pour passer au mode de saisie en japonais. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur n’importe quel champ de saisie de texte.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

Erreur lors du déploiement d’un projet lorsque l’option Transférer les fichiers d’application est cochée et que le dossier des fichiers d’application est manquant [3887842]

Lorsque vous déployez ou émulez un projet et que vous cochez Transférer les fichiers d’application, le déploiement génère une erreur si les dossiers d’application sont manquants. Créez le répertoire Fichiers d’application manuellement et émulez ou déployez le projet à nouveau.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

Modification de la transmission des propriétés étendues booléennes sur les éléments d’un tableau ou d'un adressage booléen d’un scalaire [3883369]

Effacer ou supprimer l'EU/ST0/ST1 sur un élément de tableau ou d'adressage booléen d'un scalaire supprime l'écrasement de l'EU/ST0/ST1 dans le projet Logix. Optix ne reconnaîtra pas l'EU/ST0/ST1 de la balise parente tant qu’il n’aura pas été réimporté via l’importation en ligne.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

La transmission de propriétés étendues vers des balises d’alias à partir de fichiers .L5X n'est pas prise en charge [3877581]

Lors de l’importation de propriétés étendues à l’aide d’un fichier .L5X, les propriétés étendues d’alias ne sont pas importées correctement et ne seront pas récupérées lors de l’exécution.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

La transmission de propriétés étendues n'utilise pas la langue locale par défaut comme alternative [3875978]

Lorsque vous utilisez des langues locales avec transmission des propriétés étendues, si une traduction dans la langue locale sélectionnée n’est pas disponible dans
FactoryTalk Optix
, la langue locale par défaut ne sera pas récupérée sur l'automate.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

Avec un clavier en langue locale, la combinaison Alt + (touche) saisit des lettres majuscules pour toutes les touches correspondant à des caractères non spéciaux [3868188]

Lorsque vous utilisez un clavier en langue locale dans
FactoryTalk Optix
 Studio,
renvoie des caractères spéciaux lorsqu'ils existent, et renvoie des caractères en majuscules pour toutes les autres touches.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

Broker MQTT ne fonctionne pas si le nom du projet contient des caractères spéciaux [3854413]

Si le nom du projet
FactoryTalk Optix
contient des caractères spéciaux dans la langue locale, Broker MQTT ne démarre pas. Lorsque vous utilisez le Broker MQTT intégré, n'utilisez pas de caractères spéciaux dans le nom du projet.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

Les descriptions de niveau de bit Passthrough des propriétés Logix étendues ne s'importent pas ou ne s'affichent pas correctement [3843855]

Les descriptions de niveau de bit Passthrough des propriétés Logix étendues ne s'importent pas en ligne et ne se mettent pas correctement à jour. Pour éviter ce problème, attribuez des descriptions de niveau de bit aux instances.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.

Propriétés Logix étendues - Unités d'ingénierie n'indiquent pas d'échec lors de l'écriture [3334127]

Les propriétés Logix étendues ne sont pas inscriptibles. Les modifications apportées aux unités d'ingénierie n'indiquent pas d'échec d'écriture.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.5.0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal