Anomalies corrigées dans cette version
La liste identifie les anomalies corrigées dans
FactoryTalk Optix
1.8.x.La lecture en boucle de vidéos peut figer l’interface du panneau [5836467]
La lecture de la vidéo ne redémarre pas en boucle et peut figer l’interface du panneau. Par exemple, une vidéo MP4 termine sa lecture, puis l’interface cesse de répondre. Mettez à jour le logiciel du panneau pour rétablir la lecture en boucle des vidéos et la réactivité de l’interface.
Cette anomalie a été corrigée dans la version 1.8.0.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.7.5.
L’importation hors ligne de balises d’automate n’affiche pas les balises UDT locales [5732987]
L’importation hors ligne de balises d’automate n’affiche pas certaines balises locales dans les types de données définis par l’utilisateur. Par exemple, les balises UI_Stat dans les instances _STD_CM_InAnlg ne s’affichent pas lors de l’importation hors ligne. Importez des balises lorsque vous êtes en ligne pour inclure ces balises locales.
Cette anomalie a été corrigée dans la version 1.8.0.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.7.3.
Les valeurs de balise Modbus pour UINT64 et DOUBLE sont incorrectes [5731338]
Les balises Modbus configurées comme UINT64 ou DOUBLE renvoient des valeurs de registre incorrectes. Par exemple, quatre balises UINT16 renvoient la valeur UINT64 attendue lorsqu’elles sont combinées avec un évaluateur d’expression. Utilisez quatre balises UINT16 et un évaluateur d’expression pour les valeurs UINT64. Utilisez le code NetLogic pris en charge pour convertir des valeurs DOUBLE.
Cette anomalie a été corrigée dans la version 1.8.0.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.7.3.
Fournir une réponse