Rechercher
Guide d’installation de FactoryTalk Optix
Installation
Examinez la configuration requise pour l’installation et obtenez des informations clés pour vous assurer que
FactoryTalk
®
Optix
™
fonctionne comme prévu dès le départ.
Guide de référence rapide
Quelle est la configuration système requise pour installer FactoryTalk Optix Studio ?
Quels ports réseau dois-je configurer pour autoriser les connexions entrantes et sortantes ?
Puis-je installer plusieurs versions de FactoryTalk Optix Studio sur un dispositif ?
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal