Configuration système requise pour High Availability

Répertorie la configuration matérielle, logicielle et réseau requise pour le déploiement de
FactoryTalk® Optix™
High Availability
.

Résumé des conditions requises

Vérifiez la configuration matérielle, logicielle et réseau requise avant de commencer l’installation.
Configuration système requise pour High Availability
Condition requise
Détails
Disposition du cluster
Exactement trois nœuds de cluster Ubuntu, chacun sur une machine physique distincte.
Configuration requise pour le poste de travail de gestion Windows
Poste de travail requis pour High Availability Manager. Consultez la rubrique Poste de travail de gestion Windows.
Mise en réseau
Les adresses IP des trois nœuds de cluster et l’adresse IP virtuelle (VIP) doivent se trouver sur le même réseau local, être connectées au même commutateur physique ou VLAN, sans routeur entre elles, car le basculement automatique ne fonctionne pas via des routeurs. Réservez une adresse IP libre supplémentaire pour l’adresse IP virtuelle (VIP).
Synchronisation temporelle
Tous les nœuds du cluster doivent utiliser les mêmes sources NTP approuvées, avec la synchronisation temporelle active avant le provisionnement. Les horloges des nœuds ne doivent pas différer de plus de 1 seconde ; ne continuez pas si l’horloge d’un nœud n’est pas synchronisée ou présente un écart d’au moins 5 secondes. 10 secondes constituent un maximum absolu pour une utilisation en laboratoire uniquement.
Dépendances critiques
La connectivité SSH depuis le poste de travail de gestion Windows vers les trois nœuds de cluster, la configuration IP statique sur chaque nœud, la concordance de la configuration des ports entre le cluster et votre projet, et le mot de passe administrateur que vous avez défini lors de l’installation.
CONSEIL: Si vous n’êtes pas sûr que le réseau réponde à cette exigence, vérifiez auprès de l’administrateur réseau avant de commencer.

Poste de travail de gestion Windows

Le poste de travail de gestion Windows doit répondre aux exigences réseau suivantes :
  • Le poste de travail de gestion Windows doit disposer d’une connexion Internet.
  • Le port
    22
    doit être disponible pour le provisionnement basé sur SSH.
  • Le port
    6443
    doit être disponible pour la communication de l’API Kubernetes avec
    kubectl
    .
  • Le port
    443
    doit être disponible pour les téléchargements HTTPS de
    helm.exe
    et
    kubectl.exe
    .
Le poste de travail de gestion Windows doit inclure ces outils.
Outils requis
Outil
Version
Finalité
Windows PowerShell
5.1 ou PowerShell 7+
Exécutez les fonctions du gestionnaire.
Client OpenSSH
Intégré à Windows 10 ou Windows 11
Connectez-vous aux nœuds de cluster Ubuntu via SSH.
kubectl
Compatible avec K3s v1.34.6
Gérez et inspectez le cluster Kubernetes. Il est installé automatiquement par High Availability Manager.
Helm
3.x
Déployez les charts du cluster. Il est installé automatiquement par High Availability Manager.
FactoryTalk Optix
 Studio
1.8.0 ou version ultérieure
Créez et déployez votre projet
FactoryTalk Optix
sur le cluster.

Nœuds du cluster Ubuntu

Chaque nœud du cluster doit répondre à ces exigences.
Exigences relatives aux nœuds de cluster
Condition requise
Détails
Système d’exploitation
Ubuntu 22 (64 bits)
RAM
Minimum 3 nœuds à 4 vCPU et 8 Go de RAM, 3 nœuds recommandés à 4 vCPU et 10 à 16 Go de RAM
Espace disque
Minimum 50 Go par nœud (pour le système d’exploitation, K3s, les données d’application et les journaux d’audit)
Adresse IP
Adresse IP statique, sur le même segment réseau que les autres nœuds de cluster et la VIP
Compte utilisateur
Un compte utilisateur avec les privilèges
sudo
Accès à Internet
Requis pour télécharger K3s et les autres packages requis pendant l’installation
Serveur SSH
openssh-server
doit être installé et en cours d’exécution. HA Manager se connecte à chaque nœud via SSH pendant l’installation.
IMPORTANT: Si vous restaurez, redémarrez, suspendez/reprenez ou effectuez une récupération réseau sur une VM de nœud, vérifiez la synchronisation temporelle sur tous les nœuds de cluster avant de poursuivre le provisionnement.
Les clients se connectent toujours à la VIP pour accéder à l’application
FactoryTalk Optix
, jamais à l’adresse IP d’un nœud individuel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal