Installations multiples de FactoryTalk Optix Studio sur un seul dispositif
Plusieurs versions d’installation de
FactoryTalk®Optix Studio™
peuvent coexister sur un même dispositif : Les installations plus récentes ne remplacent pas automatiquement les anciennes.Un dispositif peut disposer de plusieurs instances de
FactoryTalk®Optix Studio™
stockées simultanément dans des dossiers distincts nommés par le numéro de version dans le dossier .
IMPORTANT:
Plusieurs installations de
FactoryTalk®Optix Studio™
peuvent être exécutées en même temps.Plusieurs interfaces réseau VPN sont installées avec leurs installations
FactoryTalk®Optix Studio™
correspondantes.
CONSEIL:
Si vous essayez d’ouvrir le même projet dans une autre instance de
FactoryTalk®Optix Studio™
, un avertissement s’affiche et vous empêche de l’ouvrir : Le projet porte le même nom qu’un autre projet actuellement ouvert dans une autre instance de FactoryTalk Optix Studio
.- Connectez-vous à GitHub à partir de chaque instance deFactoryTalk®Optix Studio™en sélectionnant .
- Lorsque vous n’avez plus besoin d’une instance deFactoryTalk®Optix Studio™, désinstallez-la ainsi que les interfaces réseau VPN associées.
- Lors de l’installation d’une version plus récente deFactoryTalk®Optix Studio™, une boîte de dialogue vous invite à choisir d’écraser ou non les anciennes installations.
Fournir une réponse