FactoryTalk Optix Studio
Téléchargez
FactoryTalk®Optix Studio™
à partir de Page d’accueil de FactoryTalk Optix et installez-le. Ensuite, vous pouvez commencer à l’utiliser sans acheter de droit.- Dans la sectionVersions, sélectionnezTélécharger.CONSEIL: Consultez la rubrique Page d’accueil de FactoryTalk Optix pour plus de détails à ce sujet.
- Cochez la case en regard deFactoryTalk Optix Studioet, dans le coin supérieur droit, sélectionnez la première instance deTélécharger maintenanten haut.
- Faites défiler pour lire le CLUF et sélectionnezAccepter et télécharger.La progression du téléchargement s’affiche dans leGestionnaire de téléchargements.
- Lorsque le téléchargement est terminé, dans le coin inférieur gauche, sélectionnez la flèche vers le haut pour sélectionnerAfficher dans le dossier, puis double-cliquez sur le fichier.exe.
- SélectionnezJ’accepte le contratet terminez la configuration pour installerFactoryTalk®Optix Studio™
FactoryTalk®Optix Studio™
est installé et prêt à être utilisé.Fournir une réponse