Réhéberger un droit FactoryTalk Optix Studio Pro

Vous pouvez réhéberger le droit
FactoryTalk®Optix Studio
 Pro à l’aide de l’application de bureau
FactoryTalk®Optix Studio
ou de la page d’accueil de
FactoryTalk®Optix
.
Suivez l’une des procédures suivantes pour réallouer un droit
FactoryTalk®Optix Studio
 Pro d’un utilisateur à un autre.

Réhébergement à partir de l’application de bureau

  1. Assurez-vous que votre dispositif est connecté à Internet.
  2. Accédez à l’application de bureau
    FactoryTalk®Optix Studio
    .
  3. Cliquez sur l’icône de
    Connexion
    dans le coin supérieur droit.
  4. Dans le menu déroulant, sélectionnez
    Réhéberger le droit
    .

Réhébergement à partir de la page d’accueil de
FactoryTalk®Optix

  1. Assurez-vous que votre dispositif est connecté à Internet.
  2. Accédez à la page d’accueil de
    FactoryTalk®Optix
    .
  3. Sélectionnez
    Droits
    Droits de l’organisation
    .
  4. Cliquez sur le bouton
    Réhéberger
    situé dans la colonne la plus à droite en regard du droit
    FactoryTalk®Optix Studio
     Pro que vous souhaitez réhéberger.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal