Allouer un droit FactoryTalk Optix Studio Pro à votre organisation
L’acheteur peut afficher un droit nouvellement acheté dans
FactoryTalk® Hub™
. Ensuite, le droit doit être alloué à l’organisation concernée pour être également mis à la disposition d’autres utilisateurs.- Accédez à FactoryTalkHub.com pour afficher votre nouveau droit.
- Dans la barre de titre de la pageFactoryTalk® Hub™, sélectionnez
, puis sélectionnez Voir les droits.Le nouveau droit apparaît en haut deTous les droits (All entitlements)sousDisponible pour l’allocation (Available for allocation). - Vérifiez que le nom de l’organisation s’affichant à droite de la barre de titre deFactoryTalk® Hub™est correct.
- Recherchez le droit que vous souhaitez attribuer à votre organisation et sélectionnezAllouer (Allocate)en regard de la ligne correspondante.
- Assurez-vous que le droit, l’organisation et la quantité de droits alloués sont corrects, puis sélectionnezVérifier l’allocation (Review Allocation).IMPORTANT: Une fois alloué à une organisation, un droit ne peut pas être désalloué.
- Lorsque vous y êtes invité, confirmez l’allocation.Le droit est alloué à l’organisation.
- Dans le coin supérieur gauche de la page WebFactoryTalk® Hub™, sélectionnezAccueil (Home).
- Sélectionnez la mosaïqueFactoryTalk Optix.
- En haut de la page d’accueil deFactoryTalk® Optix™, sélectionnezDroits (Entitlements).
- Sur la pageDroits (Entitlements), sélectionnezDroits de l’organisation (Organization entitlements).
Le droit alloué s’affiche.
Fournir une réponse