Installer les outils d'exécution sur les dispositifs Windows

Après avoir téléchargé le package d’installation des outils de
FactoryTalk®Optix
Runtime, installez les outils de Runtime.
IMPORTANT: Si le dispositif d’exécution n’est pas connecté à Internet, vous ne pouvez pas télécharger le package d’installation à partir de la page d’accueil de
FactoryTalk®Optix
. Téléchargez le package d’installation sur un dispositif en ligne, puis transférez-le vers le dispositif d’exécution au moyen d’une clé USB.
  1. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez
    Ouvrir
    pour ouvrir le dossier de téléchargement.
  2. Dans le dossier de téléchargement, double-cliquez sur le fichier .exe des outils de
    FactoryTalk®Optix
    Runtime et attendez la fin du processus d’installation.
    Le service de mise à jour de l’application
    FactoryTalk®Optix
    et le gestionnaire de droits
    FactoryTalk®Optix
    sont maintenant installés.
CONSEIL: Si le projet inclut une base de données ODBC liée à un serveur MySQL, installez un package
Connecteur ODBC MySQL
supplémentaire que vous pouvez télécharger à partir de la page des produits Microsoft.
CONSEIL: Si le projet inclut une base de données ODBC liée à un serveur SQL, installez un package
Pilote ODBC 17 pour SQL Server
supplémentaire que vous pouvez télécharger à partir de la page des produits Microsoft.
CONSEIL: Pour installer
FactoryTalk®Optix
 Studio, les outils d'exécution Windows ou les deux en mode silencieux, exécutez les scripts suivants dans le terminal d’invite de commande Windows en remplaçant l’espace réservé
<version>
selon vos besoins.
FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
Le mode silencieux est utile lorsque vous ne souhaitez pas interagir avec le script et souhaitez appliquer diverses automatisations.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal