Réhéberger un droit FactoryTalk Optix Runtime

Réhébergez un droit
FactoryTalk® Optix™
Runtime sur un autre dispositif si vous devez remplacer le dispositif d’exécution.
IMPORTANT: Vous ne devez réhéberger un droit que lorsque vous devez déplacer un droit pour des raisons techniques ou organisationnelles. Le nombre maximal de réhébergements de droits par mois est de 2. Si vous avez besoin d’un troisième réhébergement au cours du même mois, contactez le support logiciel.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal