Activer un droit FactoryTalk Optix Runtime sur des dispositifs Windows
Activez un droit pour les outils d’exécution afin de lancer l’application sur le dispositif d'exécution.
CONSEIL:
Un dispositif d’exécution exécutant Windows peut disposer de plusieurs licences. Chaque dispositif d’exécution est associé à l’un des droits disponibles.
- Sélectionnez le menuDémarrerde Windows, puis commencez à saisirGestionnaire de droitsou double-cliquez sur l’icône deFactoryTalk®Optix Studio™sur votre bureau.
- Dans leGestionnaire de droits, sousDroits installés, sélectionnez le type de droit :
- En ligne: Activez un droit en ligne.
- Hors ligne: Activez un droit hors ligne.
Fournir une réponse