Mécanisme de licence Call Home
Le mécanisme de licence Call Home est un processus d’attribution de droit disponible pour
FactoryTalk®Optix™
Runtime s’exécutant dans des conteneurs Docker uniquement.FactoryTalk®Optix™
Runtime peut être exécuté dans des conteneurs Docker Ubuntu 22.04.Le numéro de série du droit est injecté dans le conteneur Docker sous la forme d’une variable d’environnement nommée
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
. Cette variable déclenche le mécanisme Call Home.Le processus des droits est le suivant :
- Le conteneur Docker appelle des API Web de droits spécifiques pour verrouiller le droit spécifié.
- Si la demande de verrouillage aboutit, le conteneur Docker actualise périodiquement le verrou du droit toutes les 30 minutes.
- Le conteneur Docker déverrouille le droit lorsque l’environnement d’exécution se termine, pour le rendre disponible pour le réhébergement.
CONSEIL:
Si le conteneur Docker ne déverrouille pas le droit lorsque l’environnement d’exécution se termine, procédez à un réhébergement manuel. Ce scénario peut se produire chaque fois que l’environnement d’exécution s’arrête de manière inattendue.
Si le conteneur Docker réhéberge le droit verrouillé pendant l’exécution, ce dernier reçoit une notification de réhébergement à l’actualisation du verrouillage du droit qui suit.
Une période de grâce de sept jours ne commence que si la connexion à l’API Web de droits est perdue après un verrouillage du droit.
Fournir une réponse