Créer des éléments permettant de contrôler la valeur minimale

Créez une étiquette et une jauge pour contrôler la valeur minimale.
  1. Créer l’étiquette de valeur minimale :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (Type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Icône Modifier
      et saisissez
      MinValueLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Minimum Value
      .
  2. Créer la jauge minimale :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (Type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Jauge linéaire
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnez
      Icône Modifier
      et saisissez
      MinGauge
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      EURange
      Limite basse
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal