Créer un commutateur pour activer des contraintes

Créez un commutateur qui bascule entre les contraintes de valeurs de variables.
  1. Créer une étiquette :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
      Icône Modifier
      et saisissez
      ToggleConstraintLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Enable constraint
      .
  2. Créer le commutateur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Commutateur
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le commutateur, sélectionnez
      Icône Modifier
      et saisissez
      ToggleConstraintSwitch
      .
    3. Dans le volet
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Actif
      et
      ProjectName
      Modèle
      ConstrainedVariable
      EURange
      Contraindre
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal