Créer une étiquette

Créez une étiquette contenant du texte qui sera localisé.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Étiquette
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnez
    Icône Modifier
    et saisissez
    WelcomeLabel
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Texte
    sur
    Welcome!
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal