Créer un bouton permettant de fermer l’application

Créez un bouton permettant de fermer l’application
Application FactoryTalk Optix
.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Bouton
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
    Icône Modifier
    et saisissez
    CloseApplicationButton
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Texte
    sur
    Close application
    .
  4. Dans
    Événements
    , en regard de
    Événement MouseClick
    , sélectionnez
    Icône Ajouter en noir
    , puis sélectionnez
    Commandes
    Commandes de base
    Fermer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal