Ajouter une zone de sélection numérique

Créez une zone de sélection numérique pour afficher et contrôler la valeur qui détermine la vue à afficher.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    et sélectionnez
    Nouveau
    Variable
    .
    CONSEIL: Au lieu d’ajouter une variable de modèle et d’utiliser sa valeur, vous pouvez configurer un pilote de communication et importer une valeur de variable à partir d’un automate. Pour plus d’informations, consultez Pilotes de communication.
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Zone de sélection numérique
    .
  3. Dans
    propriétés
     :
    1. Créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      Variable1
      .
    2. Définissez
      Valeur minimale
      sur
      1
    3. Définissez
      Valeur maximale
      sur
      3
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal