Créer une jauge linéaire de thermomètre

Créez une jauge linéaire avec une zone d’avertissement permettant d’indiquer la température actuelle.
  1. Créer et configurer la jauge :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (Type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Jauge linéaire
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur une jauge, sélectionnez
      Icône Modifier
      et saisissez 
      ThermometerGauge
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Modèle
      TemperatureAlarmVariable
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  2. Définir la zone d’avertissement de la jauge de valeur :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Zones d’avertissement
      , sélectionnez
      Icône Ajouter en noir
      .
    2. Sous
      ZoneD’avertissement1
      , définissez
      Couleur
      sur
      #f30000
      .
    3. Définissez
      De
      sur
      75
      .
    4. Définissez
      À
      sur
      100
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal