Configurer des contrôles de température

Créez des objets Étiquette, Zone de texte et Jauge linéaire pour visualiser et contrôler la variable de température.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    Page1 (type)
    .
    Page1 (type) s’ouvre dans l’éditeur.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page1 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Étiquette
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Texte
    sur
    Temperature:
    .
  4. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page1 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Zone de texte
    .
  5. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Texte
    et la variable
    Temperature
    .
    CONSEIL: Vous pouvez créer le lien dynamique en déposant la variable
    Temperature
    de la
    Vue de projet
    dans la valeur de la propriété
    Texte
    de la
    Zone de texte
    dans
    Propriétés
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  6. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page1 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Jauge linéaire
    .
  7. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Valeur
    et la variable
    Temperature
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  8. Dans l’éditeur, organisez les objets selon vos préférences.
Contrôles de température dans le coin supérieur droit
L’interface utilisateur affiche un curseur de contrôle de température, une zone de sélection numérique, un commutateur à bascule et une LED au centre sur un arrière-plan de grille.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal