Configurer une recette

Créez un schéma de recette qui utilise les variables Ingredient01, Ingredient02 et Ingredient03.
Pour plus d’informations, consultez Configurer un schéma de recette.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Icône Ouvrir la page de tableau de bord
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  2. Dans l'éditeur, sélectionnez
    Configurer une recette
    .
  3. Sélectionnez
    Nouvelle recette
    .
  4. Dans
    Nom
    , saisissez un nom pour le schéma de recette, puis sélectionnez
    Suivant
    .
  5. Dans
    Nœud cible
    , sélectionnez le nœud de projet qui contient les variables à utiliser comme ingrédients, puis sélectionnez
    Suivant
    .
    Le nœud cible peut être le dossier
    Modèle
    , un objet à l’intérieur du dossier
    Modèle
    ou un nœud avec des variables provenant d’automates.
    CONSEIL: Pour définir des variables de plusieurs nœuds comme ingrédients, créez un objet dédié dans le dossier
    Modèle
    et ajoutez-y des variables. Créez ensuite un lien dynamique entre les variables et les ingrédients. La sélection de cet objet comme nœud cible facilite la sélection des ingrédients.
  6. Sélectionnez
    Nouvelle base de données
    .
  7. Dans
    Nom
    , saisissez
    RecipeDB
    et sélectionnez
    Suivant
    .
  8. Sélectionnez les variables à utiliser comme ingrédients (par exemple,
    Ingredient01
    ,
    Ingredient02
    et
    Ingredient03
    ), puis sélectionnez
    Suivant
    .
  9. Passez en revue le résumé de la recette, puis sélectionnez
    Quitter
    .
Dans
Vue de projet
,
SchémaDeRecette1
apparaît sous
Recettes
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal