Configurer une grille d’alarmes

Ajoutez une table qui affiche l’état des alarmes en temps réel.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Icône Bibliothèques de modèles
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans , recherchez
    Alarm Grid
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Grille d’alarmes
    vers
    Page2 (type)
    dans
    Vue de projet
    .
    GrilleD’alarmes1
    apparaît sous
    Page2 (type)
    .
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    GrilleD’alarmes1
    .
  6. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Alignement horizontal
    sur
    Étirer
    .
    L’objet ajuste sa largeur au conteneur lors de l’exécution.
GrilleD’alarmes1 dans Page2
Interface de grille d’alarmes avec des colonnes pour l’horodatage, le nom, la variable source, le message, l’état actif, l’acquittement, la confirmation et la gravité. Quatre boutons intitulés Acquitter, Acquitter tout, Confirmer et Confirmer tout s’affichent sous la grille.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal