Configurer un widget pour afficher les alarmes enregistrées

Ajoutez un widget qui affiche les données historiques relatives aux alarmes lors de l’exécution.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Icône Bibliothèques de modèles
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans , recherchez
    Alarm History Grid with filter
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser la
    Grille d’historique des alarmes avec filtre
    vers
    Page3 (type)
    dans
    Vue de projet
    .
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    FilteredAlarmHistoryGrid1
    .
  6. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Alignement horizontal
    sur
    Étirer
    .
    L’objet ajuste sa largeur au conteneur lors de l’exécution.
  7. Créez un lien dynamique entre
    EnregistreurD’événementsD’alarmes
    et
    ProjectName
    Enregistreurs
    EnregistreurD’événementsD’alarmes1
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Grille d’historique des alarmes avec filtre à la page 3
Interface des alarmes affichant des colonnes Horodatage, Nom, Variable source, Message, Actif, Acquitté, Confirmé et Gravité. L’interface comprend des filtres de date et d’heure et un bouton Actualiser.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal