Configurer un commutateur pour simuler des alarmes

Configurez un commutateur qui simule des alarmes Motor1.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    Page2 (type)
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Page2 (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Commutateur
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Actif
    et la variable
    Motor1Alarm
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  4. Dans l’éditeur, organisez
    Commutateur1
    en fonction de vos préférences.
Commutateur pour simuler des alarmes en bas de Page2
Interface de résumé des alarmes avec des colonnes Horodatage, Nom, Variable source, Message, Actif, Acquitté, Confirmé et Gravité. Sous le résumé se trouvent des boutons intitulés Acquitter, Acquitter tout, Confirmer et Confirmer tout, ainsi qu’un commutateur.
Basculez le commutateur à l'exécution pour déclencher une alarme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal