High Availability
High Availability dans
FactoryTalk® Optix™
exécute l’application d’exécution sur trois nœuds et bascule automatiquement en cas de défaillance du nœud actif.Au lieu d’un déploiement unique
FactoryTalk Optix
, High Availability utilise un cluster à trois nœuds sur des machines physiques distinctes. Un nœud est actif et dessert le trafic client. Deux nœuds sont inactifs et prêts à prendre le relais. Les clients se connectent à une adresse IP virtuelle, et un service de moniteur d’exécution vérifie en continu l’état des nœuds. Il promeut automatiquement un nœud inactif à l’état actif si le nœud actif actuel présente une défaillance.Vue d’ensemble du cluster
Un cluster High Availability exécute une application FactoryTalk Optix Runtime sur trois nœuds en réseau, sans point de défaillance unique.
Concepts clés
- Nœud
- Une machine du cluster qui exécute une instance d’exécution. Un cluster comporte toujours exactement trois nœuds.
- Nœud actif
- Nœud qui dessert l’ensemble du trafic client et maintient toutes les connexions externes, y compris les automates, les bases de données et les clients OPC UA ou MQTT. Un seul nœud est actif à la fois.
- Nœud inactif
- Nœud entièrement initialisé qui s’exécute, mais qui ne dessert pas le trafic client et ne maintient pas de connexions externes aux automates, aux bases de données ou à d’autres dispositifs. Deux nœuds sont inactifs pendant le fonctionnement normal. En cas de défaillance du nœud actif, un nœud inactif devient automatiquement actif.
- Basculement
- Processus automatique qui détecte la défaillance d’un nœud actif et fait passer un nœud inactif à l’état actif.
- Adresse IP virtuelle (VIP)
- Adresse IP unique utilisée par les clients et FactoryTalk Optix Studio pour le trafic client et pour déployer des projets sur le cluster, quelle que soit la machine qui héberge l’exécution active. Le cluster gère automatiquement l’adresse.
- Moniteur d’exécution
- Service qui vérifie en continu l’état des nœuds et lance le basculement si nécessaire.
- Base de données partagée
- Cluster de base de données synchronisé utilisé par tous les nœuds pour les données de rétentivité. Un nœud nouvellement actif dispose de données conservées à jour.
- High Availability Manager
- Application de bureau Windows qui déploie le cluster et gère sa configuration en cours : ports, informations d’identification, droits et intégrité du nœud.
Présentation du basculement
- Les clients se connectent à l’adresse IP virtuelle au lieu des adresses de nœud individuelles.
- Le nœud actif gère l’ensemble du trafic client et les connexions externes, y compris les automates, les bases de données et les clients OPC UA ou MQTT.
- Les trois nœuds partagent la même base de données pour les données de rétentivité, répliquées de manière synchrone, de sorte qu’un nœud inactif peut devenir actif avec les données conservées actuelles.
- Le moniteur d’exécution vérifie en continu l’état de santé des nœuds. Si le nœud actif présente une défaillance, le service lance le basculement.
- Pendant le basculement automatique, un nœud inactif devient actif et le trafic est redirigé vers lui via l’adresse IP virtuelle.
- Lorsque le nœud défaillant se reconnecte, il rejoint automatiquement le cluster en tant que nouveau nœud inactif.
CONSEIL:
Le basculement protège contre les pannes logicielles d’exécution, les défaillances matérielles des nœuds, les défaillances des nœuds de base de données et les problèmes de réseau qui affectent un seul nœud. Si deux nœuds ou plus présentent une défaillance simultanément, réparez les nœuds défaillants et réintégrez-les au cluster pour rétablir le fonctionnement.
Considérations relatives à l’application
- Exactement trois nœuds sont requis. Chaque instance d’exécution s’exécute sur un nœud dédié.
- Le cluster tolère la défaillance d’un nœud.
- Pendant le basculement, l’application d’exécution s’arrête temporairement. Les opérations telles que la journalisation des données s’arrêtent également. Pendant la transition du nœud, une perte temporaire de connexion entre le client Web et l’application d’exécution se produit. Le temps de basculement varie en fonction du type de défaillance et de la taille de l’application.
- Après le basculement, le client revient à la fenêtre de démarrage et se connecte en tant qu’utilisateur de démarrage, conformément à la configuration définie dans les propriétés de MoteurDePrésentationWeb.
- Les données de l’application configurées dans le module de rétentivité sont synchronisées entre les nœuds.
- Les données écrites dans le dossier des fichiers de l’application lors de l’exécution, y compris les fichiers générés lors de l’exécution, ne sont pas synchronisées entre les nœuds ni conservées après le basculement, à l’exception des données de rétentivité.CONSEIL: Exporter automatiquement les fichiers vers un serveur externe et les récupérer au démarrage
- Le système ne prend pas en charge la synchronisation de la base de données intégrée. Rockwell Automation recommande la journalisation dans une base de données externe.
- Stockez les informations d’identification de l’administrateur en toute sécurité.
- High Availability s’applique uniquement à l’application d’exécutionFactoryTalk Optix.
Fournir une réponse