Commande CLI : new
Utilisez la commande
new
pour créer un projet.Syntaxe
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" new project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=template
] [--main-window-width==width
] [--main-window-height==height
] [-l | --in-project-location] [--silent] [-u | --user-defined-templates] [-d, --default-template-dimensions]Paramètre | Importance | Description |
|---|---|---|
version | Requis | Nom du dossier qui correspond à la version de FactoryTalk Optix Studio installée. |
project_to_create | Requis | Nom du projet. |
path | Requis | Emplacement du projet. |
-e ou --encrypt-secrets | Facultatif | Chiffrer les secrets du projet. |
--template= template | Facultatif | Nom du modèle à utiliser pour le projet. Les valeurs autorisées pour template sont :
|
--main-window-width= width | Facultatif | Largeur de la fenêtre principale en pixels. La largeur par défaut est de 400 pixels |
--main-window-height= height | Facultatif | Hauteur de la fenêtre principale en pixels. La hauteur par défaut est de 400 pixels |
-l ou --in-project-location | Facultatif | Créer le projet directement dans path |
--silent | Facultatif | Afficher la sortie non détaillée de la commande dans l’invite de commande. |
-u, --user-defined-templates | Facultatif | Le modèle de projet est un modèle défini par l’utilisateur. |
-d, --default-template-dimensions | Facultatif | Utilisez les dimensions du modèle par défaut lors de la création du nouveau projet. |
Fournir une réponse