Configurer un client API REST

Ajoutez un client API REST NetLogic à partir de Bibliothèques pour exposer les méthodes HTTP.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Icône Bibliothèques de modèles
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques
    , recherchez
    REST API Client
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Client API REST
    vers
    NetLogic
    dans
    Vue de projet
    .
    Dans
    Vue de projet
    ,
    RESTApiClient
    s’affiche dans le dossier
    NetLogic
    .
  4. Fermez
    Bibliothèques
    .
  5. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , modifiez les éléments suivants :
    • Délai d’expiration
      . Durée après laquelle la demande est annulée si aucune réponse n’est reçue. La valeur par défaut est dix secondes.
    • UserAgent
      . Chaîne qui représente l’application d’où provient la demande. La valeur par défaut est FTOptix.
Utilisez les méthodes GET, POST et PUT exposées dans votre logique d’application. Consultez la rubrique Méthodes HTTP.
CONSEIL: Par exemple, vous pouvez déclencher les méthodes avec un événement MouseClick d’un objet Bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal