TrendPen.RemoveYAxis()

Retire l’axe Y du traceur de tendance.
public static void RemoveYAxis(this TrendPen pen)

Arguments

pen
Traceur de tendance auprès duquel obtenir ou auquel ajouter l’axe Y.

Exceptions

ArgumentNullException
Levée lorsqu’aucun
pen
valide n’est fourni.

Exemple

L’exemple suivant montre comment retirer l’axe Y d’un traceur de tendance :
// Remove the Y-axis from an existing pen var pen = Project.Current.FindObject("MyTrendPen") as TrendPen; pen.RemoveYAxis();
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal