TrendPen.GetOrAddYAxis()
Obtient l’axe Y existant à partir du traceur de tendance, ou crée et ajoute un nouvel axe Y s’il n’existe pas.
public static ValueAxis GetOrAddYAxis(this TrendPen pen)
Arguments
- pen
- Traceur de tendance auprès duquel obtenir ou auquel ajouter l’axe Y.
Renvoie
- ValueAxis
- Axe Y créé ou existant associé au traceur de tendance.
Exceptions
- ArgumentNullException
- Levée lorsqu’aucunpenvalide n’est fourni.
Exemple
L’exemple suivant montre comment ajouter un traceur de tendance et configurer son axe Y :
[ExportMethod] public void AddPen() { var tag = Project.Current.GetVariable("Model/Variable1"); var pen = InformationModel.Make<TrendPen>(tag.BrowseName + "_pen"); pen.SetDynamicLink(tag, DynamicLinkMode.ReadWrite); pen.Color = Colors.Coral; pen.Thickness = 3; var newAxis = pen.GetOrAddYAxis(); newAxis.MinValue = 0; newAxis.MaxValue = 100; Owner.Get<Trend>("Trend1").Pens.Add(pen); }
Fournir une réponse