ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)
Renvoie un objet C# du type
ResourceURI
, dont l'URIType
AbsoluteFilePath
contient un chemin absolu vers un fichier.static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(stringpath);
Arguments
- path(string)
- Chemin absolu vers un fichier.
Renvoie
- ResourceURI
- Un objet C# contenant le chemin d'accès indiqué dans l’argument.
Exemple
L’exemple suivant présente une API qui renvoie un objet C#
applicationRelativeResourceURI
de type ResourceURI
qui contient le chemin relatif C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsoluteFilePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Fournir une réponse